我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器控制负载水平运行或垂直运行时,制动逻辑控制中参数“制动力方向(BIP)”应如何设置?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器控制负载水平运行或垂直运行时,制动逻辑控制中参数“制动力方向(BIP)”应如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

若负载水平运行,BIP设置为“否”。若负载垂直运动,如果上升和下降过程载荷情况相同,BIP设置为“是”;如果垂直运动上升和下降过程中载荷的情况不相同(如带载荷上升和无载荷下降),BIP设置为“2Ibr”。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。