ATV340、ATV930、ATV630接地故障激活GrFL能否使用MODBUS通信修改为错误检测禁用?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0接地故障激活GrFL能否使用MODBUS通信修改为错误检测禁用?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV340,ATV930,ATV630接地故障激活GrFL可通过将地址7030的值修改为-2(有符号整数)或者65534(整数)或者FFFE(16进制),从而将接地故障激活改为错误检测禁用;将值修改为-1(有符号整数)或者65535(整数)或者FFFF(16进制)则启用接地故障检测。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?