我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U LULC03,LUL033 Modbus 通信模块如何向数字输出分配指令?

问题描述:
介绍Tesys U LULC031,LUL033 Modbus 通信模块向数字输出分配指令的方法

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

向LULC031,LUL033 模块的数字输出分配一个“默认”指令。这在通信模块上提供了“故障”输出。

通过在寄存器685 内的位上写1 就可以对此进行分配了。

- 数值0 ==> LO1 端口总是位于0 ( 零),

- 数值1 ==> LO1 端口总是位于0 1,

- 数值2 ==> 未分配, 不使用输出LO1,

- 数值3 ==> 热过载故障导致输出LO1 关闭(452.3 = 1)。

- 数值4 ==> 热过载警告导致输出LO1 关闭(461.3 = 1)。

- 数值5 ==> 旋转按钮设置在“就绪” 位置将导致输出LO1 关闭(457.0 = 1)。

- 数值6 ==>由于过电流或短路故障引起的机械系统脱扣( 旋转按钮设置在“脱扣”位置上)

将使输出LO1 设置到1 上(457.1 = 1),

- 数值7 ==> 动力底座的关闭导致输出LO1 关闭(457.2 = 1)。