Tesys U LULC031,LUL033 Modbus通信模块与PLC 失去通信的应急模式如何配置?
问题描述:
Tesys U LULC031,LUL033 Modbus通信模块与PLC 失去通信时,介绍了应急模式的具体配置所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
与PLC 失去通信的应急模式
如果与PLC 的通信缺失,那么下面的指令只影响OA1 和OA3 模式。
根据下面的分配,通过在寄存器682 的位内选择置1,就可以选择这些应急模式了。
无应急模式
数值0 ==> 应急模式关闭( 默认设置),
有应急模式
数值1 ==> 保持同样的状态(输出OA1和OA3保持跟以前同样的状态,通信缺失跟写入寄存器704 内的指令无关),
数值2 ==> 强行停止
数值3 ==> 未改动( 发出“超时”故障信号,寄存器704 内的指令状态复制到输出OA1 和OA3 上。
数值4 ==> 强行按照方向1 进行运转(OA1 输出=1 并且OA3 输出= 0),
数值5 ==> 强行按照方向2 进行运转(OA3 输出=1 并且OA1 输出= 0)。
是否有帮助?