我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U LULC031,LUL033 Modbus通信模块如何用来确定是否存在控制单元?

问题描述:
Tesys U LULC031,LUL033 Modbus通信模块可以用来确认是否有控制单元,介绍了具体操作方法

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

寄存器690可以用来确定是否存在控制部件控制单元。

可以读/ 写该寄存器,其中可以包含三个用户写的数值。

数值 0 ==> 自动识别功能( 默认值)。LULC031,LUL033 模块在加电时可以自动识别控制部件控制

单元的类型,

数值1 ==> 控制部件控制单元为“标准”型(LUCA) 或“高级”型(LUCB/C/D),

数值2 ==> 控制部件控制单元属于“多功能”型,

在通信模块接通电源时,可进行编址寻址。