我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器可以使用VW3A1101、VW3A1006、VW3A1007这些面板吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器可以使用VW3A1101、VW3A1006、VW3A1007这些面板吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

不可以,VW3A1101ATV312/ATV32/ATV320/ATV212/ATV61/ATV61F/ATV71系列变频器使用的面板;VW3A1006VW3A1007是ATV312/ATV32/ATV320/ATV310系列变频器使用的面板, ATV630、ATV930变频器是不可以使用的。 ATV630、ATV930系列变频器使用的面板型号是VW3A1111

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。