ATV630、ATV930变频器配了输出正弦滤波器,对开关频率的设置有要求吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器配了输出正弦滤波器,对开关频率的设置有要求吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
有要求的。当变频器搭配正弦滤波器使用时,[正弦滤波器激活] OFI参数需要开启设为[是] YES,开关频率最小设置为 4kHz,并且根据变频器额定值将其最大值限制为6kHz或8kHz。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。