我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器能同时安装2个及2个以上的现场总线模块吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器能同时安装2个及2个以上的现场总线模块吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

不可以,只能接纳一个现场总线模块,且只能安装在槽A位置。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。