我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器内置的冷却风扇运行方式是否和原来的ATV61,ATV71系列一样?

问题描述:
了解变频器内部冷却风扇的工作特性

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

不一样,原来的ATV61/ATV71系列变频器,都是硬件底层控制其风扇的运行,人为不能干预。现在的ATV930系列是有专门的参数可以设置,具体路径如下:[ 完整设置] [ 维护] [ 风扇管理]