ATV320变频器的两线制和三线制控制的信号是保持的还是脉冲的?
问题描述:
两线制和三线制的区别所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
(1)两线制:由输入点的上升沿(0-1)启动变频器,下降沿(1-0)停止变频器(出厂设置)或输入点接通(状态1)启动变频器,断开(状态0)停止变频器。其中LI1在两线制下固定为正转,不能修改。
(2)三线制:停止输入信号接通(状态1)时,方能使用正转或反转脉冲启动变频器。使用‘停机’脉冲控制停车。其中LI1固定为停止,LI2固定为正转。
是否有帮助?


(1)两线制:由输入点的上升沿(0-1)启动变频器,下降沿(1-0)停止变频器(出厂设置)或输入点接通(状态1)启动变频器,断开(状态0)停止变频器。其中LI1在两线制下固定为正转,不能修改。
(2)三线制:停止输入信号接通(状态1)时,方能使用正转或反转脉冲启动变频器。使用‘停机’脉冲控制停车。其中LI1固定为停止,LI2固定为正转。
是否有帮助?