我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T电动机管理控制器可以连续读写寄存器变量吗?
问题描述:
可以连续访问Tesys T电动机管理控制器的寄存器变量吗?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T系列电动机管理控制器中,型号为LTMR*MBD支持Modbus通信协议的产品、型号为LTMR*EBD支持Modbus TCP和Ethernet\IP通信协议的产品,型号为LTMR*PBD支持Profibus DP通信协议的产品,都可以通过用户自定义寄存器映射地址,来连续读写寄存器变量。
如下图,在SoMove 软件界面parameter list-user map中,在group1-4 (0--98对应800-898)中定义需要访问的寄存器地址,寄存器 900-998对应 800-898中用户映射的寄存器的数值,例如group1中0定义为451(故障代码),即寄存器800映射地址为451,通过寄存器900访问寄存器451的实际值(故障代码)。