我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A1112安装套件安装时为何还要打一个直径4mm小圆孔?

问题描述:
了解面板安装时打小孔的作用

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

我们经常用到变频器面板柜门安装套件。其中搭配VW3A1111面板使用的套件VW3A1112中,观察可以发现上面除了开一个直径22.5mm的大圆孔外,还开了一个直径4mm的小圆孔(见下图)。这个小圆孔往往容易被忽视,究竟有什么用处呢?

实际上,这个小圆孔是防止面板及面板安装套件打滑的。通俗的讲,如果没有开这个小圆孔,仅仅只开了中心的大孔,并不影响面板的安装。但是,仅仅只有一个大圆孔,靠后面的固定螺丝拧紧,面板有可能会以中间圆孔为轴旋转,进而松动,这样就带来操作上的安全隐患。下方再开一定位孔,并配以塑料固定件固定,这样,无论如何面板都不会打滑转动了。所以不要忽视了这个小小的圆孔。