我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800 功率因数通讯读数不对,为什么?
问题描述:
很多客户通讯读取功率因数,解析不对

所属产品线:
PM800

解决方法:

对于功率因数,客户可以读1160,1161,1162,1162这几个寄存器,读数很大,分别为:
1160=33568
1161=33587
1162=33573
1163=33576
这主要是因为这几个寄存器是INT型,最高位为符号位,运算时应该去除符号为,正确的计算方式为
(x - 32768)/1000
这样实际功率因数就是
1160=0.8
1161=0.819
1162=0.805
1163=0.808
与表上的显示值一致。