我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过通讯去读取ATV630、ATV930变频器的序列号?

问题描述:
如何通过通讯去读取ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的序列号?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一共有10个只读的参数去读取ATV630、ATV930变频器的序列号(C1P1, C1P2, C1P3, C1P4 ….. C1PA)这些参数寄存器都是16位的。

C1P1 逻辑地址: 3410  Canopen 索引子索引: 16#2004/B

C1P2 逻辑地址: 3411  Canopen 索引子索引: 16#2004/C

C1P3 逻辑地址: 3412  Canopen 索引子索引: 16#2004/D

C1P4 逻辑地址: 3413  Canopen 索引子索引: 16#2004/E

C1P5 逻辑地址: 3414  Canopen 索引子索引: 16#2004/F

C1P6 逻辑地址: 3415  Canopen 索引子索引: 16#2004/10

C1P7 逻辑地址: 3416  Canopen 索引子索引: 16#2004/11

C1P8 逻辑地址: 3417  Canopen 索引子索引: 16#2004/12

C1P9 逻辑地址: 3418  Canopen 索引子索引: 16#2004/13

C1PA 逻辑地址: 3419  Canopen 索引子索引: 16#2004/14

如果一个产品的序列是 : 4022300HL60778200A

我们按如下方式来解析,

每个参数是16位分解为两个8. 并且将816进制数值转为ASCII数值

序列号 40 22 30 0H L6 07 78 20 0A

40 22 30 0H

C1P1 = 16#3430(in hexa) 16#34ASCII对照表为416#30ASCII对照表为0

C1P2 = 16#3232(in hexa) 16#32ASCII对照表为216#32ASCII对照表为2

C1P3 = 16#3330(in hexa) 16#33ASCII对照表为316#30ASCII对照表为0

C1P4 = 16#3048(in hexa) 16#30ASCII对照表为016#48ASCII对照表为H

L6 07 78 20

C1P5 = 16#4C36(in hexa) 16#4CASCII对照表为L16#36ASCII对照表为6

C1P6 = 16#3037(in hexa) 16#30ASCII对照表为016#37ASCII对照表为7

C1P7 = 16#3738(in hexa) 16#37ASCII对照表为716#38ASCII对照表为8

C1P8 = 16#3230(in hexa) 16#32ASCII对照表为216#30ASCII对照表为0

0A  ‘null’

C1P9 = 16#3041(in hexa) 16#30ASCII对照表为016#41ASCII对照表为A

C1PA = 16#0000(in hexa) 16#00ASCII对照表为null16#00ASCII对照表为null

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。