我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器带负载在额定频率运行时,输出电压过低怎么处理?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器带负载在额定频率运行时,输出电压过低怎么处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

我们可以设置过调制激活(OVMA)这个参数,把这个参数激活时,输出端的压降最大不超过额定电压的5%。注意此参数主要用于风机泵类等负载对动态响应要求不高的场合。