我们今天能为您提供什么帮助?

NSC塑壳断路器的阻燃等级是多少?

问题描述:
NSC塑壳断路器的阻燃等级是多少?

所属产品线:
Osmart NSC

解决方法:

我们没有具体量化的阻燃等级参数,但是都通过了灼热丝实验结果(温度(960±15)℃下加热30±1S)

NSC 400/630 :

UL94 火焰等级为0.8mm:V-2

UL94 火焰等级为1.6mm:V-0

NSC 100:

UL94 火焰等级为0.8mm:V-2

UL94 火焰等级为1.6mm:V-2

NSC 250: UL94 V-0