问题描述:
Vijeo Designer V6.2软件变量表中添加了一个int类型数据后,如何在画面指示灯中直接使用这个地址的某一位所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以直接显示变量表中声明的字中取位状态。
例如,在变量表中声明变量名称为INT01,数据类型为INT的变量。可在指示灯中关联其0-15位的状态,例如:INT01.X(1),运行时将显示INT01第一位的状态。
需要注意的是X需要大写。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以直接显示变量表中声明的字中取位状态。
例如,在变量表中声明变量名称为INT01,数据类型为INT的变量。可在指示灯中关联其0-15位的状态,例如:INT01.X(1),运行时将显示INT01第一位的状态。
需要注意的是X需要大写。

是否有帮助?