我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine Basic是否有指针功能?
问题描述:
Somachine Basic变址寻址方式介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Somachine Basic没有指针功能,但可以使用变址寻址方式来寻址:

对象的索引地址提供了一种通过向对象的直接地址添加索引以修改对象地址的方法。索引的内容将添加到对象的直接地址中。索引由内存字 %MWi 定义。

示例: %MW108[%MW2] 表示所用地址由直接地址 108 与字 %MW2 的内容相加而成的字。

如果字 %MW2 的值为 12,则写入 %MW108[%MW2] 等同于写入 %MW120(108 加 12)。