我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine V4.3 有计算CRC校验的功能块吗?

问题描述:
SoMachine V4.3 有计算CRC校验的功能块吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

有的,需要在工具树-库中添加CAA_Memory.library,然后POU里调用MEM.CRC16_Modbus即可,还有标准16位CRC校验及32位的CRC校验功能块等。