我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine (v4.3)网关无法启动,如何解决?
问题描述:
SoMachine V4.3网关无法启动相关解决办法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

有时,SoMachine网关需要的一个组件没有正确安装,或者在安装后不知何故损坏。

由于XBTZ935电缆驱动程序损坏也有可能导致此问题,试试以下方法:

1)从控制面板\所有控制面板项目\程序和功能,卸载XBTZG935电缆驱动程序服务。

2)启动SoMachine配置管理器,卸载网关。

3)重启电脑。

4)安装网关及其所需的所有组件。


注:

-需要SoMachine v4.3安装包。

-SoMachine Gateway的早期版本也可以适用。