我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine控制器使用哪些端口号?

问题描述:
SoMachine控制器通讯可以使用哪些端口号

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

根据PLC支持的协议不同,下面列出了通常使用的端口列表:

- 502 (Modbus TCP)

- 1105和1217 (SoMachine Protocol)

- 21(FTP)

- 161 (SNMP)