我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine如何查看项目使用了多少内存?
问题描述:
SoMachine查看项目使用了多少内存的方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine中,当您进入Logic Builder/编译/生成代码时,将显示内存使用情况。这些值将显示在“消息”字段中。


记忆区域的含义是:

0 = %MW
1= %I
2=%Q
3= Retain Data
4= Application size + local variables
5 = Persistent variables