问题描述:
SoMachine v4.1、4.2或4.3中的不同版本的程序/项目比较相关操作所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在SoMachine 4.1、4.2或4.3中,您可以使用位于logic builder/工程/ 比较命令将实际项目与另一个(参考项目)进行比较。引用项目和比较选项是在项目比较对话框中指定的,该对话框在命令执行时打开。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在SoMachine 4.1、4.2或4.3中,您可以使用位于logic builder/工程/ 比较命令将实际项目与另一个(参考项目)进行比较。引用项目和比较选项是在项目比较对话框中指定的,该对话框在命令执行时打开。

是否有帮助?