SoMachine软件可视化界面中,能否实现实时的曲线跟踪?
问题描述:
SoMachine软件可视化界面中,能否实现实时的曲线跟踪?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在SoMachine软件是可以实现的,先在可视化中先添加一个按钮“Special controls”中的“trace”,添加进来以后双击“Trace”后面的“Visualization——Trace1”,在弹出的对话框中填入需要监视的变量(需要特别注意的是在仿真模式下,该控件不可用),添加步骤如下图所示:

是否有帮助?