安装Floating License Manager v2.1后为何无法安装Citect Anywhere1.1?
问题描述:
安装Floating License Manager v2.1后安装Citect Anywhere1.1报错所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
如果先安装了Floating License Manager v2.1,再安装Citect Anywhere1.1,提示如下错误:


这是因为Citect Anywhere仍然在查找旧版本的Floating License Manager。
可以先卸载Floating License Manager V2.1,然后安装Citect Anywhere,最后再安装Floating License Manager V2.1。
是否有帮助?