FA366955
FA366955
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2H2GDB是否可以与M241一起使用?
问题描述:
TM2H2GDB是否可以与M241一起使用?
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
TMH2GDB
仅与
M221
兼容,而不与
M241
兼容。
首次发布日期:
2018/12/29
修订日期:
2018/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241