我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect7.5服务器安装USB打印机,WinPrint()函数端口该如何配置 ?

问题描述:
Vijeo Citect7.5服务器安装USB打印机的配置

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect服务器连接USB打印机,可以将其映射到LPT端口,再调用WinPrint()函数进行打印。

在Citect服务器所在计算器中打开cmd,输入

net use LPT<n>: \\<PrintServer>\<ShareName> /persistent:yes,然后回车即可完成映射。完成后可执行net usb命令查看映射是否成功。

调用函数WinPrint("LPT1",0,0,0)进行本地打印,其中LPT1是将打印机映射到LPT1的端口号。