问题描述:
Vijeo Citect 7.5使用线缆TSXCUSBMBP如何和Quantum做Modbus Plus通讯所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Vijeo Citect工程管理器中的IO服务器,板,端口和IO设备配置如下:

在Unity中配置Quantum CPU,测试MBPLUS20协议通讯:

注意:Citect要安装最新的MBPLUS驱动,同时安装最新的Modbus Plus MBx驱动。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Vijeo Citect工程管理器中的IO服务器,板,端口和IO设备配置如下:

在Unity中配置Quantum CPU,测试MBPLUS20协议通讯:

注意:Citect要安装最新的MBPLUS驱动,同时安装最新的Modbus Plus MBx驱动。
是否有帮助?