我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect 7.5及以上版本打开Kernel选择内存为何提示“Memory debug system not active”?

问题描述:
Vijeo Citect 7.5及以上版本打开Kernel选择内存提示“Memory debug system not active”

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

打开Kernel后,查看“内存”,报如下错误:

可以修改注册表解决此问题,需要注意的是修改注册表可能导致操作系统永久损坏,建议在修改前备份注册表。

打开注册表,定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Citect\CiDebugHelp\citect32 (如果注册表CiDebugHelp,需要手动添加),添加名称为MemoryMode类型为Dword项,并将其值修改为1。

再次运行工程并查看内存: