我们今天能为您提供什么帮助?

使用SoMachine软件可以在M251上使用多少个PID循环?

问题描述:
M251在SoMachine软件上使用PID是否有限制的解释

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

PID循环的数量没有限制。限制在于控制器的内存。PID是一个函数块,你可以有尽可能多的PID循环控制器的内存可以容纳。这适用于所有Somachine控制器(M238, M241, M241, M251, LMC058, LMC078)