我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine V4.3 OPC UA需要激活码吗?

问题描述:
SoMachine V4.3 OPC UA是否需要激活码

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine V4.3补丁2之前,需要一个激活代码来启用OPC UA特性。

这个激活码是通过技术支持提供的,没有额外的费用。

对于SP2,OPC UA不再需要激活代码。

SP2通过施耐德电气软件更新工具(SESU)提供。