SoMachine平台上哪些控制器使用PLC-USB驱动程序?
问题描述:
Somachine平台上哪些PLC适用PLC-USB驱动说明所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
PLC USB驱动程序套件仅适用于以下SoMachine控制器(M258、LMC058和ATV-IMC)。
当通过USB连接到这些控制器时,它们会出现在设备管理器下的调制解调器下,并在PLC-USB驱动程序中建立一个90.0.0.1连接。
这意味着对于M238、M241和M251,您只能在设备管理器上看到libus - win32设备组下连接的Modicon控制器。不使用PLC USB驱动程序。
M251、LMC058、ATV-IMC采用PLC USB驱动,在设备管理器下显示调制解调器。


M238、M241、M251不使用PLC USB驱动程序,仅在设备管理器libus - win32下显示:


是否有帮助?