SoMachine v4.1 SP2中如何比较两个字符串?
问题描述:
在Somachine V4.X中比较字符串的相关功能块的操作所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
要比较SoMachine中的两个字符串数据类型,可以简单地使用EQ函数块。
EQ的输入引脚可以是任何数据类型,包括字符串。
如果字符串值相等,输出为真,如果不同,输出为假。

是否有帮助?


要比较SoMachine中的两个字符串数据类型,可以简单地使用EQ函数块。
EQ的输入引脚可以是任何数据类型,包括字符串。
如果字符串值相等,输出为真,如果不同,输出为假。

是否有帮助?