Vijeo Citect 7.20含多集群的工程配置成OPC服务器,OPC Client浏览标签时为何无法添加标签项?
问题描述:
Vijeo Citect 7.20含多集群的工程配置成OPC服务器,OPC Client浏览标签时无法添加标签项所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
OPC Client和单集群的工程通讯可以浏览并增加标签项,但在多集群的工程中只能浏览标签项却无法添加。可在OPC Client中手动添加标签项并将集群名作为其前缀(例如ClusterName.TagName)解决和Citect OPC服务器通讯问题。
Vijeo Citect 7.20及之前的版本均有此问题,但在7.30及以后版本中已经解决。
是否有帮助?