为何Citect 7.5编译时报错并指向ACCUMS.DBF?
问题描述:
Citect 7.5编译时报错并指向ACCUMS.DBF所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Citect 7.5安装Patch包后编译报如下错误:

完整信息是:
Table: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\CitectSCADA 7.50\Bin\SACCUMS.DBF
Error: Symbol search failed
Context: table C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\CitectSCADA 7.50\Bin\SACCUMS.DBF symbol ALARMTAGITEM
编译信息提示有误,此错误是由于安装的Patch包和软件不匹配导致的。
例如:Vijeo Citect v7.5安装了CitectSCADA的Patch包或者CitectSCADA v7.50安装了Vijeo Citect 的Patch包
卸载错误的Patch包重新安装即可解决。
是否有帮助?