我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect V7.5如何配置和罗克韦尔自动化Micro800 PLC通讯?

问题描述:
Vijeo Citect V7.5和罗克韦尔自动化Micro800 PLC通讯配置

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect V7.5没有驱动程序可以直接和Micro800 PLC进行通讯。目前,ABCLX驱动程序尚未经过测试和验证以支持与Micro800 PLC系列的通信。
但是,可以通过配置罗克韦尔自动化的OPC Server,然后使用OPCOPCLXMicro800系列PLC通信。

Micro系列PLC,如Micro820支持MODBUSTCP协议。 因此,在这种情况下,MODNET驱动程序也可用于与Micro820 PLC通信。