我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在Vijeo Citect V7.5 DBF addin插件中插入工程单位的特殊字符?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5 DBF addin插件中插入工程单位的特殊字符的方法

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

一些工程单位需要特殊符号,例如℃,m³,±等,可以在Citect工程编辑器中将这些单位输入到Citect工程中。
可以使用DBF addin插件打开Variables.dbf来添加工程单位。打开variables.dbf文件,切换到需要填写工程单位的字段,选择“插入”菜单中的“符号”,在打开的窗口中,选择ASCII(hex)(只能输入ASCII字符,不支持Unicode字符)。然后选择需要的符号,点击插入即可。