我们今天能为您提供什么帮助?

CitectSCADA v7.4中如何使用其不支持的语言?

问题描述:
如果使用CitectSCADA v7.4中不支持的语言,该如何设置。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect中添加阿勒曼妮语,编译后提示如下警告且不会在工程文件夹中生成Alemannic.DBF文件,如下:

Citect官方不支持阿勒曼妮语,但是可以手动添加语言数据库文件Alemannic.DBF,添加的语言的格式需要遵循Windows语言和区域定义。

如上面显示的示例,Alemannic不是Windows用于此语言的名称。您需要找到为此语言提供的Windows支持的其他名称。可在此网站上找到所有语言定义的语系:http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php然后,可以通过Windows控制面板显示“区域和语言”设置来确认Windows用于该语言的名称。

最后,需要在Citect工程编辑器的System-> Languages(以及包含的项目)中更改语言名称。语言的名称必须是英文,并且需要Windows支持。

此时使用Alsatian的有效语言名称再次编译,不应再收到非有效语言警告,并且可以看到在项目文件夹中的Dictionary子文件夹下创建的语言.txt文件(例如C:\ ProgramData) \ Schneider Electric \CitectSCADA 7.40 \ User \ Example \ Dictionary)。
再次运行工程,可使用指定语言查看相应信息。