我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32系列伺服支持哪些通讯总线?
问题描述:
通讯咨询

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

Lexium 32M伺服驱动器(增加通讯卡)可以连接到以下通信总线和网络:

- CANopen and CANmotion machine bus
- PROFIBUS DP V1 fieldbus
- DeviceNet fieldbus
- EtherNet/IP network
- EtherCAT fieldbus
- PROFINET fieldbus
- Modbus TCP network.

Lexium 32A 只支持CANopen通信(已集成,不需要增加通讯卡)