我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32伺服驱动器能和变频器共直流母线吗?

问题描述:
LXM32伺服共直流母线应用

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LXM32ATV320共直流母线是可以的。但是LXM32驱动器和ATV32驱动器之间的差异不止一个等级。如果所有的驱动器都必须向它们的电机提供额定功率,那么您必须在AC网络上提供驱动器(大的驱动器不能提供其他的驱动器)。因此,最好在ATV320驱动器上增加线路扼流圈,以补偿这种差异(避免小驱动器供应大驱动器),并且每驱动器增加2个直流熔断器。此外,为了同步LXM32ATV32DC电平,必须使用两个参数上的参数(dCCC)来具有相同的DC总线阈值(制动等)。