问题描述:
somove使用咨询所属产品线:
Lexium 32解决方法:
客户使用较老版本的SoMove软件无法与较新版本的固件驱动器连接, 如果您安装的SoMove版本和相关联的Lexium 32驱动器的DTM库是旧版本,那么SoMove将无法识别带有在创建SoMove版本和DTM库之后开发的固件的Lexium 32驱动器, 为了解决这个问题,您应该下载并安装SoMove的最新版本以及LXM32的DTM库的最新版本。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
客户使用较老版本的SoMove软件无法与较新版本的固件驱动器连接, 如果您安装的SoMove版本和相关联的Lexium 32驱动器的DTM库是旧版本,那么SoMove将无法识别带有在创建SoMove版本和DTM库之后开发的固件的Lexium 32驱动器, 为了解决这个问题,您应该下载并安装SoMove的最新版本以及LXM32的DTM库的最新版本。
是否有帮助?