问题描述:
伺服自动电阻使用咨询所属产品线:
Lexium 32解决方法:
制动电阻的接通电压由硬件固件固定,在LXM32中不可配置。
LXM32_M2:如果参数DCbus_compat = 0(默认),则范围阈值为430vdc,如果参数DCbus_compat =1,则范围阈值为395vdc。
LXM32_N4: 范围阈值为780 VDC,而不考虑参数DCbus_compat设置。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
制动电阻的接通电压由硬件固件固定,在LXM32中不可配置。
LXM32_M2:如果参数DCbus_compat = 0(默认),则范围阈值为430vdc,如果参数DCbus_compat =1,则范围阈值为395vdc。
LXM32_N4: 范围阈值为780 VDC,而不考虑参数DCbus_compat设置。
是否有帮助?