我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
可以检测到软授权的 Vijeo Citect 7.30, 7.40,运行工程为何提示软件保护失败?
问题描述:
Vijeo Citect 7.30, 7.40可以检测到软授权,但是运行工程却提示软件保护失败

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

需要先安装Vijeo Citect 7.4 Sevice Pack1补丁。
如果安装后仍然出现此问题,可能是由于Schneide Vendor daemon关闭导致的。可按下面步骤进行操作:


1.打开Schneider Electric Floating License Manager并且点击FLEXnet License Administrator(需要以管理员身份登入系统进行操作):

2.打开如下网页:

如果Vendor daemon关闭,窗口左侧会显示红色的报警,如上图红色框圈起来部分。

3.点击上图中Administration链接。

4.弹出对话框时输入密码,默认密码为admin,登录后可以修改密码。

5.选择左侧的Vendor Daemon Configration,可以看到schneide vendor daemon状态为关闭,如下图:

6.点击Schneider ,在打开的窗口中点击“Start”