我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5按钮如何实现切换到前一页和后一页的功能?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5组态按钮切换到前一页和后一页

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

首先,需要在页面属性“常规”菜单项中填写“前一页”和“后一页”需要切换的画面。


然后,在画面中组态两个按钮,分别填写函数PagePrev()和PageNext()。


如果尝试显示的页面名称超过16个字符,则PageNext()或PagePrev()函数将无法工作。


该问题的解决方法是将PageDisplay()与PageInfo()函数一起使用。



//显示上一页 - 即PageInfo(5)返回上一页的名称
PageDisplay(PageInfo(5));
//显示下一页 - 即PageInfo(6)返回下一页的名称
PageDisplay(PageInfo(6));