我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect 各版本Cicode中数组变量的最大长度是多少?

问题描述:
Vijeo Citect 各版本Cicode中数组变量的最大长度

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect 各版本Cicode中数组变量的最大长度如下表:

对于多维数组,维度的乘积必须小于或等于允许的元素的最大数量。例如:

INT mnArray[256][8][16];

此数组的元素数量为32768(256*8*16),大于32767,所以编译时会报错。

但是,Cicode中变量总数并无限制。