我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5是否支持OPC 报警和事件(OPC AE)?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5是否支持OPC 报警和事件(OPC AE)

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect V7.3以上版本均支持OPC 报警和事件。打开计算机设置向导,在“常规选项设置”,点击OPC报警和事件的“注册”:

注意:此注册需要管理员权限。