我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect V7.5启动Web客户端为何提示“Can Not Initialize Citect System”?

问题描述:
Vijeo Citect V7.5启动Web客户端提示“Can Not Initialize Citect System”

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect服务器做Web发布,Web客户端打开Internet Explorer点启动客户端时,显示此错误:“Starting Citect Web Client Failed: Can not initialize citect system.”
这是由Windows7的MIME配置问题引起的。

1.打开Citect web服务器所在计算机的控制面板,在System and Security中选择Administrative Tools,打开Internet Information Services(IIS)Manager。

2.定位到工程发布文件夹,双击MIME types:

3.在“操作”下选择“添加”并输入以下内容后点击确定:

File name extension: .*
MIME type: application/octet-stream

4.重启Internet Explorer再次打开Web客户端。