我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5通过OPC协议和OFS通讯时,通讯经常中断,查看OFS日志显示“spurious message”?
问题描述:
通过OPC驱动程序连接到OFS,Citect通讯经常中断显示#com,此问题在有大量数据交换的页面上更明显。查看OFS日志时,有多条“spurious message”错误消息和超时。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

“spurious message表示PLC过载,OFS接收的PLC消息太迟。
底层的问题在于PLC的过载,但从SCADA的角度来看,可在Citect计算机设置编辑器中添加以下配置,可能有助于降低OFS的负载,从而降低PLC的负载。


[OPC]
UseAsyncWrites = 1
Timeout = 5000
Delay = 100
IOServer.IODevice.Update = 3000  //将此值增加到可接收的更新时间(单位:毫秒)


在OFS配置工具中,也可设置下面参数:
Device Timeout = 30000
Frame Timeout = 10000
Max Channels = 4
Max Pending = 255