我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5版本包含的Floating License Manager支持的虚拟机环境是什么?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5版本包含的Floating License Manager支持的虚拟机环境有哪些

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在Vijeo Citect V7.5版本包含的Floating License Manager版本为1.6.1.0,支持以下虚拟环境:

Microsoft Hyper-V
VMWare ESXi
VMWare Workstation


不支持Oracle VirtualBox。