Somachine Basic中如何在csv文件中保存和加载当前值?
问题描述:
Somachine Basic软件中,如何保存和加载当前值。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
1.在试运行中,打开连接,点击登录。

2.打开控制器管理,操作中选择从控制器进行备份;在目标中,选择要保存当前值的文件夹;设置备份内存值的范围;最后按下“从控制器备份”按钮。

3.还原数据:操作中选择恢复到控制器;在PC中选择csv文件;按下按钮恢复到Controller。
是否有帮助?